This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:无法通过 USBANY 识别。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070520/ds90uh941as-q1-not-recognized-via-usbany

部件号:DS90UH941AS-Q1
“线程”中讨论的其它部件:USB2ANYALP

你(们)好

我的客户在他的主板上使用多个解析器/解析器,连接 USBANY 时,只出现或检测到一个解析器。

客户评论:

我正在尝试从 IC U8 (DS90UH941)地址0x1A 读取寄存器,这些寄存器与其他3个 TI 器件(1个 DS90UH941[0x18],1个 DS90UH949 [0x0C]和1个 DS90UH940[0x2C])在同一 I2C 总线上挂起。

USB2ANY 只能看到地址为0x018!?...的 DS90UH949。请参见下文。

 

请帮帮我。 如果 I2C 地址有两个不同的地址用于同一设备类型,如何选择它?

我使用的 I2C 总线被拉至1V8。

只有 DS90UH949被拉至3V3。

此致,

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡迈勒,  

    您是否有多台 USB2AN 连接到总线上?  

    为了同时进行 USB2ANY 通信,您可能需要将每个设备与主 I2C 总线隔离。  

    您可以尝试的一件事是使用脚本选项卡中的此行更改 ALP 配置文件的特定地址。 但并非所有设备配置文件都支持此功能,因此可能需要隔离总线。

    此致,  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实际上,我的客户只有一台 USB2ANY 连接到总线。

    此致,

    卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡迈勒,  

    是的,因此客户需要隔离总线,以便一次单独连接一台设备(但正如我提到的,也可以尝试更改 board.devAddr 地址,以查看是否首先连接)。  

    ALP 通常在从地址之间循环,直到与串行化器成功握手为止,在这种情况下,它只能连接到一个设备。

    洛根