This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:VCC 前 D+和 D 线的电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070844/ts5usbc41-voltage-on-d-and-d-line-before-vcc

部件号:TS5USBC41
“线程: BQ25616”中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用  TS5USBC41此 USB 开关和 BQ25616充电器 IC。 连接 USB 时,充电器 IC 使用 D+和 D 线路上的握手信号检测与其连接的端口类型。 之后,我们需要将这些 D+和 D 线连接到系统中的 MCU/USB 设备。

在这里,我们使用 来自充电器 IC 的 vsys 输出电压为 TS5USBC41供电。 这是为了避免 TS5USBC41的 VCC 引脚上出现电压过高(如果它直接连接到 VBUS)。   从充电器 IC 的 vsys 启动 TS5USBC41 IC 可能会有大约270mS 的延迟。 但是,D+和 D 线应该已经出现在 TS5USBC41上。  

默认情况下,D+和 D-将被主机拉低。 这只是为了检查异常情况-例如 VBUS 与 D+/ D 线路短路,但 VCC 至 TS5USBC41 IC 尚不可用。

谢谢,

Chandan N