This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:tcan4551-Q1的功耗和电源

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070142/tcan4551-q1-power-consumption-and-power-supply-of-tcan4551-q1

部件号:TCAN4551-Q1

所有的都很好!

我使用 tcan4551-Q1设计 CAN-FD。如下图所示,在设计电源时,我应该使用 ISUP = 180mA 作为电流参考? 还是90mA 作为参考? 如果参考电压为180mA,当输入12V Vsub 时,内部 LDO 将产生近1W 的功耗。 芯片是否过热?我在手册中没有看到 LDO 参数的描述。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    这是个好问题。 首先,我要提到,在大多数系统中,总线故障的主要状态不应超过10秒 µs (取决于数据速率)。 当发生导致收发器达到其电流限制的总线故障时,在大多数情况下,CAN 总线上的数据将受到影响。 当 TCAN4551控制器识别到无法通过总线传输数据时,它将进入错误-被动状态,并停止驱动主总线的尝试。 这意味着,在识别这种情况和对无源错误模式的反应之间,只有少数几个 µs 才需要故障电流。 此设备中的 LDO 能够在如此短的时间内提供足够的电源。 该设备还具有热关机机制,该机制将在 IC 过热前自动关闭电源。  

    在正常操作期间,主状态下收发器所需的最大电流将为90mA,具体取决于总线负载。 在驱动数据时,收发器将根据正在传输的数据在主状态和隐性状态之间切换,因此所需的平均功率将介于隐性(15mA)和显性(90mA)要求(平均为%Dom)之间。  

    考虑到电源的问题,最好确保收发器的平均功率至少达到75mA 左右(最大负载为~70% Dom)。 确保该电源上有足够的大容量电容,以适应高达180mA 的短峰值(只要保持建议的范围,电压降是可以接受的)。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以输入12V 以为 LDO 供电吗? LDO 输出5V。 功耗(12-5)* 90mA = 0.63w。 LDO 支持吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在手册中没有看到 LDO 参数的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    是的,LDO 能够根据 Vsup 的12V 电源提供此电源。 所有电流特性(包括故障电流)都是在建议的工作条件(Vsup 至30V)中指定的电源范围内确定的。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。