This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:ONET1151L 二极管电源电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070486/onet1151l-onet1151l-diode-supply-voltage

部件号:ONET1151L

大家好,

-是否可以将二极管电源连接到高于3,3V (我的情况下为6,5V)的电压?

基本上是这样连接电路:

如果我不能,你能解释为什么?

感谢你的帮助!

埃尔韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们无法将此点连接到7V。 请注意数据表第5页的绝对最高额定值表,其额定电压为4V。 可能存在可靠性问题,并且设备的额定电压不能在此电压下运行。

    此致,纳赛尔