This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:更换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069521/dp83848j-replacement

部件号:DP83848J
“线程”中讨论的其它部件:DP83620

大家好,团队

由于缺货,客户希望知道该设备最接近的替代产品是什么,无需 P2P,只是 类似的功能,相同的 MAC 接口,感谢您的建议!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    我正在就此事与团队联系。 您能否分享客户想要的设计规格?

    寻找目标:

    MAC 接口

    MDI 速度(10或100Mbps)

    温度范围

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    请参阅以下内容,感谢您的帮助!

    安德鲁

    MAC 接口:RMII

    MDI 速度(10或100Mbps):100m

    温度范围 :0~85 º C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    对于这些规格,除了 DP83848,我还建议使用 DP83822/5/6,DP83849和 DP83620/30。

    顺祝商祺!

    杰罗姆