This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:EtherCAT 兼容性?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D, DP83822I, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070061/dp83640-ethercat-compatibility

部件号:DP83640
线程中讨论的其他部件:TMS320F28388DTMDSCNCD28388DDP83822I

大家好!

我们 使用 的是 TMS320F28388D, 而 TMDSNCD28388D 是我当前的开发板。

TMDSCNCD28388D 具有 用于以太网和 EtherCAT 的 DP83822I phy 收发器。 我想知道 DP83640是否也与 EtherCAT 兼容。 我读到的是 EtherCAT 与 MII 接口配合使用,因此从技术上讲,它应该与 DP83640配合使用 ,因为它支持 MII。

 

我们能否确认是否可以将 DP83640 与 TMS320F28388D 一起用于 EtherCAT 和以太网,而不是 DP83822I?

如果是,我应该考虑并注意在设计中使用 DP83640?

请提前感谢。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan,

    我将与团队确认这些信息。 同时,请查看 SNLA344,了解有关已确认 PHY 符合 DP83826的 EtherCAT (包括要求)的更多信息。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan,

    DP83640与 EtherCAT 兼容。  

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆!

    非常感谢你的帮助。

    我看了应用程序笔记,DP83826也看起来不错。 但是,我们计划使用 DP83822I,因为它用于以太网和 EtherCAT 的开发板(TMDSCNCD28388D 子卡| TI.com)。 现在我有点困惑。

    请简要介绍 DP83822I 和  DP83826之间的主要优缺点。

    请提前感谢。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan,

    以下链接将为您提供 DP83826和 DP83822之间的差异。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875798/dp83826e-the-difference-between-dp83826e-and-dp83822

    顺祝商祺!

    杰罗姆