This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3237E:TRS3237ECDBR 与放大器之间的差值;MAX3237ECDBR

Guru**** 2847920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070433/trs3237e-difference-between-trs3237ecdbr-max3237ecdbr

部件号:TRS3237E

事实上,我们 想知道 TRS3237ECDBR 和 MAX3237ECDBR 之间的区别是什么。 显然,它们的 MPN 不同。

 

因此,从逻辑上讲,它们之间必须有一些明确的区别。 因此,工程师希望准确地知道,而不是通过数据表筛选数据

可能会错过一些更详细的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是芯片顶部涂有部件号。

    马克西姆的 RS-232芯片非常广泛且有影响力,因此有必要用 MAX 的名字命名。