This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:如果没有额外的引脚来控制 I2C 中继器 EN 引脚,我可以直接将高电压置为3.3V 吗?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070298/tca9517-if-there-is-not-extra-pin-to-control-i2c-repeater-en-pin-can-i-directly-put-high-to-3-3v

部件号:TCA9517

尊敬的团队:

我们的客户使用 TCA9517,我们的系统以3.3V 运行,如果没有额外的引脚控制 I2C 中继器 EN 引脚,我可以直接将高电压置为3.3V 吗?

 

还有一个,因为有 VCCA 和 VCCB,所以我是否可以将其用作 I2C 的电平分流器,例如 VCCA 为1.8V,VCCB 为3.3V?

我可以 知道  TCA9517的结点温度吗? 非常感谢!

 

 

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 是一种高阻抗 CMOS 输入;您可以将其直接连接到 VCCB (或保持打开状态,因为它具有内部上拉功能)。

    此设备被描述为“电平移动 I2C 总线中继器”,因此您可以将其用于电平移动。

    请参阅 [FAQ]设备的最大接点温度(TJMAX)是多少?