This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML-SP:有关此组件 EM 版本的信息

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26F32MQML-SP, DS26F31MQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069791/ds26f32mqml-sp-information-about-the-em-version-of-this-component

部件号:DS26F32MCML-SP
本文档中讨论的其他部件: DS26F31MCML-SP

大家好,团队

我正在研究将 DS26F32MQML-SP / DS26F31MQML-SP 对用于空间项目。  

我想了解的是,如果有一个代理 EM (工程模型)部件,我可以为我的 EMS 选择该部件,或者我应该为 EMS 和 FMS (飞行模型)选择相同的部件。 (如有可能,请注意 EM 和 FM 应具有相同的封装)

这个问题也可以更笼统地表述:对于大多数 TI 空间组件, FMS 和 EMS 部件之间有明显的区别,但对于其中一些组件,这种区别不太明显。 这种明显缺乏信息的现象背后是否有一种总的理念?

非常感谢您的帮助

最佳

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco,

    我们有一份应用说明,描述了工程样品:

    TI 工程评估单元与 MIL-PRF-38535 QML V 类处理

    我们没有用于大多数旧空间产品的工程样品。  对于这些产品中的大多数,陶瓷封装中的某些产品都有 mil 级甚至商业级,这些产品可以用作经济高效的工程评估解决方案。  mil 或商用级产品通常使用与空间级产品不同的刀版,并且辐射性能不同,但其电气性能与数据表的比较相似。

    DS26F3xMQML 是用于 mil 版本零件的 GPN。  它们具有与-SP 部件相同的数据表限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kirby 的帮助!

    弗朗西斯科,

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!