This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9800更换 TCA9517以避免 VOL B 侧偏移电压

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9800, TCA9509, ISO1540, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069496/tca9517-tca9800-to-replace-tca9517-to-avoid-vol-b-side-offset-voltage

部件号:TCA9517
“线程”中讨论的其他部件: TCA9800TCA9509ISO1540P82B96

客户 以前使用过 TCA9517,担心 B 侧输出电平过低时的0.5V 偏移电压,这可能会在主机需要与 MCU 通信时导致通信错误。 请您进一步解释我们为什么需要这样的偏置电压?  

此外,TCA9800似乎消除了这种限制。 他们是否可以使用 TCA9800直接替换  TCA9517? 还有其他需要注意的事项吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 是双向的;缓冲器必须使用某些机制来检测低信号是否由外部设备自身驱动。 TCA9517通过使用更高的 VOL 来实现这一目的;TCA980x 通过测量引脚的电流来实现这一目的。

    TCA980x 还有一个额外的限制,即它必须是唯一能提供电流的元件,即 B 侧不得有上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aki,

    Cemer's 是对的。 不过,我只想明确一点,以免出现任何语言问题。 如果您在 TCA9517的 B 侧出现静态电压偏移问题,TCA980x 无法替换 TCA9517。  

    您是否有 I2C 总线外观的方框图? 如果满足 Vcc 规则,TCA9509可能会替代。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 两侧的 VOL 都很低。 为什么不能用它替换 TCA9517?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里的假设是,他已经在 B 侧有一个静态偏移,他正在试图用一个引脚兼容的零件来解决这个问题。 由于 TCA980x 无法连接到其 B 侧的另一个静态偏移,我们需要查看 I2C 总线的方框图进行检查。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby 和  Clemens,  

    感谢你的帮助。 客户提到一个奇怪的现象,他们的主机使用 TCA9517在 B 侧通信 MCU (I2C 接口),而 B 侧的低压电压上升到 900mV。  请您帮助分享可能的原因是什么? 我仍在检查客户系统的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿基

    您可以共享 I2C 总线的方框图吗?

    这可能是对 TCA9517的损坏,也可能是来自较旧的静态偏移缓冲区(如 ISO1540,P82B96)或其他同类竞争对手的静态偏移缓冲区的静态电压偏移。

    -鲍比