This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 和上拉电阻器上升时间问题

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069966/tca9548a-question-on-the-rise-time-of-i2c-and-pull-up-resistor

部件号:TCA9548A

大家好,团队

对于 TCA9548

1.如果 I2C 的上升时间高于数据表,会有什么影响吗? (上拉电压3.3V,频率400kHz,I2C 上升时间390ns)

2.如果 SDA 和 SCL 的上拉电阻器小于数据表,是否有任何影响? (上拉电压3.3V,频率400kHz,上拉电阻器600欧姆)

非常感谢。

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n ü I²C 规格限制上升时间,以确保达到所需频率。 如果所有设备都能与它们配合使用,则上升时间可能会更高。

    较小的上拉电阻器也会增加电流,从而增加 VOL

    请参阅 I2C 总线抽胶电阻计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    谢谢你。

    马修·陈