This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:OTG 以太网 PHY

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069015/dp83867is-otg-ethernet-phy

部件号:DP83867IS
《线程》中讨论的其他部件:DP83TC814S-Q1

大家好,团队

目前 ,DP83867x 设备已缺货,我们的客户希望确认 DP83TC814S-Q1是否为 OTG 以太网 PHY (如 DP83867)。 当 MDC 和 MDIO 被拉高并因此处于非活动状态时,它是否可以运行?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo

    感谢您的查询。

    DP83867是工业 以太 网部件1G,814是汽车单对以太网100m。

     像 DP83867这样的 OTG 以太网 PHY 的含义是什么?

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo

    我没有听到你的声音,也没有结束我的发言。

    注意:

    斯里尼瓦萨