This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:什么构成信号丢失(LOS)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070222/ds30ea101-what-constitutes-a-loss-of-signal-los

部件号:DS30EA101

您好,

当 DS30EA101似乎仍收到高完整性2.6GHz 信号时,我们正在经历一个 LOS 检测;这意味着在示波器上观察到良好的眼图,信号的振幅接近800mVp-p 是否有技术数据描述了如何检测到信号丢失(LOS)? 从数据表中,我们只读了“LOS 表示 DS30EA101输入信号丢失。 无输入信号时,LOS 为高;检测到有效输入信号时,LOS 为低。'  

传入信号何时被视为有效?  DS30EA101如何检测到这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    LOS 指示灯在低于1GHz 的频率范围内检查信号电平。 典型的数据模式,如 PRBS 等,它们的频率含量较低。 但是,信号探测器带宽的输出是2.6GHz 等时钟模式。

    此致,纳赛尔