This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:编程指南中寄存器的默认值与读取值之间存在差异。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069886/lmh1297-there-is-the-difference-between-the-default-value-of-the-register-in-programming-guide-and-read-value

部件号:LMH1297

您好,

我发现编程指南中寄存器的默认值与读取值之间存在差异。

您能否确认这些问题,以防万一?

[股份登记册]
0x01:0x40 (数据表)-> 0x0B (实际)

[CTLE/CDR 寄存器]
0x2E:0x24 (数据表)-> 0x20 (实际)

0x3B:0x80 (数据表)-> 0x02 (实际)

0x3C:0x5C (数据表)-> 0x41 (实际)

0x80:0x50 (数据表)-> 0x00 (实际)

0x82:0x80 (数据表)-> 0x00 (实际)

0x83:0x70 (数据表)-> 0x00 (实际)

0x84:0x04 (数据表)-> 0x00 (实际)


[ConfigIO 寄存器]
0x21:0xC0 (数据表)-> 0xE2 (实际)

0x26:0x05 (数据表)-> 0x22 (实际)

0x29:0x20 (数据表)-> 0x34 (实际)

0x2F:0x00 (数据表)-> 0x04 (实际)

0x32:0x0A (数据表)-> 0x00 (实际)

0x33:0x11 (数据表)-> 0x00 (实际)

我读了以下线程,线程中的寄存器与我们的产品的结果相同。

E2E 线程标题: LMH1297:编程指南中的默认值与实际读取结果之间存在差异

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    其中许多寄存器是动态的。 此外,其中一些是内部寄存器,值从一个零件更改为另一个零件。 这些通常是保留寄存器。

    此致,纳赛尔