This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:单端阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069654/lmh0341-impedance-of-single-ended

部件号:LMH0341
“线程”中讨论的其他部件:LMH0344LMH0340

您好,

我使用的是 LMH0340,0341和 LMH0344。 我需要确定此组件的阻抗值。 当我读取数据集时,我发现此差分信号的特性阻抗为75Ω Ω。 我使用75欧姆阻抗来传输差分信号。 此组件的单端特性阻抗是什么?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃斯拉,

    LMH0340或 LMH0344单端输出或输入为75欧姆,差分为150欧姆。 请注意,这些电缆用于连接75欧姆同轴电缆。 系统或 FPGA 接口端为100欧姆。

    此致,纳赛尔