This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3486:DS3691 (已过时)是否可以替代?

Guru**** 2926300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS3486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069348/ds3486-would-work-as-an-alternative-for-ds3691-obsolete

部件号:DS3486
线程中讨论的其他部件:DS3691

各位专家:

你好。 希望你们都能做得更好。

由于我在寻找替代过时部件 DS3691方面遇到困难,我们希望您能提供帮助。

我的客户正在使用此 RS422线路驱动程序更新他们的设计,并正在寻找该部件的替代产品。 他们 需要一个具有三态+5V/-5V 或+10V/0V 输出电压电平的 RS422驱动器替换件,以兼容传统的 MIL-STD-188-114B 设备。 迄今为止,我们唯一能找到的驱动器只有+5V 或+3.3V。

您是否能够建议或推荐合适的设备或替代解决方案? 根据他们的意见,电路板需要重新布局,因此任何解决方案都不需要与旧的 DS3691引脚兼容。

另外,我看到的是 DS3486部件,您认为它可以替代吗?

感谢上帝保佑。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    我很抱歉回复延迟。 据我所知,RS-422系统的电源始终是正极。 我认为 DS3691需要 Vcc 和 Vee 来处理 RS-423应用。 在我搜索到  的过程中,我在 TI 找不到另一个 RS-423驱动程序。  您可能需要使用具有类似驱动功能的放大器进行更换。 顺便说一句,DS3486是四路接收器,不是驱动器。   

    此致,