This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:查询 TCA1116封装

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069213/tca9539-inquire-about-tca1116-package

部件号:TCA9539

TI 专家您好,

客户计划将 TCA1116PWR 更改为 TCA1116RTWR,因为交货时间太长。

除了该软件包,还有什么区别吗?

如果我们更换 PCB 封装,是否可以将  TCA1116PWR 直接更换为 TCA1116RTWR

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,道尼,

    是的,这两个部件号之间的唯一区别是设备封装(以及热阻抗)。 功能将相同。  

    您也可以考虑将 PW 软件包中的 TCA9539作为替换产品。 此设备与 TCA1116PWR 的 P2P 兼容,因此在切换时不需要更改布局。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特