This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:晶体选择

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069752/tusb4041i-crystal-selection

部件号:TUSB4041I

您好,

想知道 TI 是否提供服务来确定客户主板上给定晶体的最佳负载电容器。

谢谢,

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    载荷盖通常在晶体数据表中指定,您可以共享吗?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自 SLLSEK3E 起–2015年7月–2017年9月修订

    8.3.5 Crystal 要求
    晶体必须为基本模式,负载电容为12至24 pF,频率稳定性等级为
    ±100 PPM 或更高。 为确保正确的启动振荡条件,TI 建议使用最大晶体
    等效串联电阻(ESR)为50 Ω。 如果使用晶体源,请使用并行负载电容器。 确切地说
    使用的负载电容值取决于晶体供应商。 请参阅应用手册
    选择和规格
    有关如何
    确定负载的详细信息,请参阅适用于德州仪器(TI) USB 2.0设备(SLLA122)的晶体
    电容值。

    因此,从上面提到的 SLLA122中:

    负载电容
    负载电容是指振荡器反馈环路中的所有电容。 它等于
    电路中晶体端子之间的电容量。 用于并行
    谐振模式电路,需要正确的负载电容以确保的振荡
    晶体在预期的参数范围内。 重要的是要考虑所有电容源
    计算离散电容器组件(CL1和 CL2)的正确值时,请使用
    设计。

    SLLA122.
    4晶体的选择和规格
    XX pF
    至设备引脚 X1至设备引脚 X2
    X1
    24.000MHz
    1 2.
    XX pF
    CL1 CL2
    图1. 并联谐振模式电路示例示意图
    对于并行共振电路配置,请使用以下公式计算离散电容器值:
    加载 CL1CL2
    CL1 CL2
    CBoard CDevice
    其中:
    Cdevice =设备 X2输出电容的 X1输入加上任何寄生电容
    (通常为2 pF–5 pF)。
    电路板= PCB 蚀刻的电容(通常为3 pF–6 pF)。
    CL1 = CL2 =负载电容器的值应相等,以实现最佳对称性。 电容器
    对于这些设计,5%范围内的公差应该足够准确。
    如果使用的负载电容低于晶体规格指定的电容,则表示振荡
    晶体的频率将增加。 如果使用的负载电容高于指定电容,
    晶体的振荡频率将降低。 USB 设备的振荡器可能有
    难以驱动大负载电容,避免使用指定大负载电容的晶体。

    在任何情况下,粘贴效果都不是很好,很容易查找。 因此,负载电容器取决于设备和 PCB 的晶体和 C。 一些芯片供应商提供了一项服务,客户可以向他们发送一个带有部件,晶体和负载盖的电路板,供应商将在电路板上运行一些测量,并确定电路的最佳负载电容器。 听起来不像是 TI 提供了这项服务,但我想我会检查一下。

    谢谢,

    约翰