This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:关于数据表的布局指南,交换 SS 差分的极性

Guru**** 2926520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069815/tusb8020b-about-layout-guide-of-the-datesheet-swap-the-polarity-of-the-ss-differential

部件号:TUSB8020B

 您好:

 # 11.1.3  差分对  #

【为了方便路由,可以交换 SS 差动对的极性。 这意味着 SSTXP 可以是

路由到 SSTXM 或 SSRXM 可路由到 SSRXP。】

 上面是否显示了数据表。 是否可以将 TUSB8020B 的 stxp 连接 到 USB 连接器的 stxm?

如果 我这样做, 我是否需要进行其他设置?  例如,设置寄存器,上拉或下拉 特定引脚。

TUSB8020可以 自动调整。我只想使用 它的失败设置来实现 USB 集线器功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,USB 3.x 自动支持差分对的交换  请注意,SSTXP 和 SSTXM 可以相互交换,但不能交换任何 SSRX 信号。  此外,SSRXP 和 SSRXM 可以相互交换,但不能交换 SSTX。

    此致,

    JMMN