This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB3/DP 端口 MUX 选择

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS212, TS3USB221, TMUXHS4212, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067944/hd3ss6126-usb3-dp-port-mux-selection

部件号:HD3SS6126
“线程”中讨论的其它部件: HD3SS212TS3USB221TMUXHS4212TUSB544

我们希望将 hd3ss6126用作 USB2.0/3.0 差分交换机2:1 MUX ,将 hd3ss212用作 DP1.1a 2:1 MUX。  

您能否帮助确认此解决方案和交付的稳定性? 此外,让我们知道是否有更有效的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它是 USB2/USB3和 DP 1.1的可靠解决方案。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB221用作 USB2.0 MUX,TMUXHS4212用作 USB3.0 MUX。这是一个很好的解决方案?

    而且 ,该组合是否可以用作 DP1.1 mux?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB221用作 USB2.0 MUX,TMUXHS4212用作 USB3.0 MUX。这是一个很好的解决方案,但需要两个芯片。

    这是 C 型解决方案吗? 您可以使用 TUSB544。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非 C 型解决方案,仅为2:1-USB2/3-mux 和2:1-DP1.1-mux 板载。

    我想知道  高速 mux 是否可以与  USB 一样用作 DP。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高速 mux 应该适用于 DP,但 DP 具有 AUX 引脚。因此,您需要多一个用于 AUX 的 MUX。

    HD3SS212是用于 P.的一种芯片解决方案

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB221是否可以用作 DP AUX-PIN MUX?

    TS3USB221,TMUXHS4212,HD3SS212,HD3SS6126。 我可以 申请这4台设备的演示板吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯:

      TS3USB221可以支持 DP AUX 引脚。

      您可以从 TI.com 购买演示板。

    此致

    布莱恩