This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:保持时间规格查询

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069167/tcan4550-hold-time-spec-inquiry

部件号:TCAN4550

大家好,团队

TCAN4550 的 tSIH (数据保持时间)为10ns (最小值),客户系统的 MCU 也具有数据输出保持时间规格。

我的客户想要测量保持时间以确保数据完整性,他们应该参考哪个规格?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    有没有更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    TCAN4550要求在第一次断言 NCS 和可以识别 SCLK 信号之间的最短保持时间。 这两个信号之间的任何延迟都大于最小规格是足够的。   由于 MCU 还指定了一个可能大于或小于 TCAN4550s 规格的最小保持时间,因此应使用更长的最小时间。  

    请告诉我这是您的问题的答案还是我可以提供的其他任何帮助。

    此致,
    埃里克·肖特