This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227:最大3227 &最大3221差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3227, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069892/max3227-max3227-max-3221-difference

部件号:MAX3227
“线程: MAX3221”中讨论的其它部件

尊敬的,

如下所示,图片1是 max3221函数表, 而标记的图片2 是 max3227函数表, 但 max3227输入条件的接收器或驱动器边缘处于30秒状态,您能帮助我了解 max3221和 max 3227之间的区别,现在我使用 max3221,是否直接使用 max3221而不是 max3221?  

图1.  

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开 RS-232电缆连接时,3221会自动断电。
    当 RS-232电缆断开连接或所连接外围设备的驱动程序处于非活动状态超过30秒时,3227会自动断电