This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320是否可以将 UFP 数据用于电源?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069841/tusb320-can-tusb320-do-ufp-data-with-power-sourcing

部件号:TUSB320

我尝试将 TUSB320与 USB 数据“保存”附件(认为它像标准 USB 加密狗)配合使用 ,但我希望此附件为主机供电。

本 TI 文档指出,可以执行 DRP,UFP 数据和电源开发:

https://www.ti.com/lit/wp/slyy109a/slyy109a.pdf

双角色电源(DRP)端口可以作为接收器或源,并可在这两种状态之间交替使用。 当 DRP 最初作为源运行时,端口将扮演 DFP 的数据角色。 或者,当 DRP 最初作为接收器运行时,端口将充当 UFP 的数据角色。 但是,使用 USB PD 电源角色交换可以动态更改 DRP 的电源角色。 例如,笔记本电脑可能包括一个 DRP 端口,该端口可以接收电源以为笔记本电脑的电池充电,但它也可以为外部附件充电。 此外,DRP 有两个特殊子类:

–源设备能够供电,但不能充当 DFP。 此类子类的一个示例是 USB Type-C 和 USB PD 兼容显示器,该显示器从笔记本电脑的 DFP 接收数据,但也为笔记本电脑充电。

我很困惑,如果只有 CC 控制器(如 TUSB320)才能实现这种情况。 我成功地完成了 UFP 数据 或电源采购,但没有同时完成这两项工作。 TUSB320可以做到这一点吗? 或者我需要一个更复杂的 PD 控制器吗? 如果需要 PD 部件,可以进行 UFP 数据+电源采购的最便宜/最简单的 TI 部件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答我自己的问题! 不能,这是不可能的,需要 PD 零件。