This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460EVM-SRC:USB-C 转 USB3-Micro-B 连接 TX/RX 交换

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069389/hd3ss460evm-src-usb-c-to-usb3-micro-b-connection-tx-rx-swap

部件号:HD3SS460EVM-SRC
“线程”中讨论的其它部件:HD3SS460

您好,

请向我解释为什么在 USB 主机连接/J4连接器上交换 USB3_RX 和 USB3_TX?

我已经了解到这通常是通过 USB3.x 电缆完成的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设计遵循 C 型连接器定义的数据方向。  

    例如  

    Micb_SSRX+/-(由主机传输,由 HD3SS460接收)->SSTX -> HD3SS460 -> CTX1/2 -> SSTXP/N_1/2 (由 HD3SS460传输)。

    谢谢

    大卫