This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:10GbE-SR

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401, DS110DF410, DS100RT410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068036/ds125br401-10gbe-sr

部件号:DS125BR401
线程中讨论的其他部件: DS110DF410DS100RT410DS100DF410

大家好,团队

我不熟悉以太网协议,这里有一个项目想知道您的意见。

如果我们的部件 DS125BR401能够支持10GbE-SR 协议?

谢谢

此致  

美麻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,米娅,

    我们的转接员可能支持10G-SR,但一般来说,转接员很难满足光学通信的眼罩要求。  为了通过驱动器满足眼罩要求, 模块通道插入损耗应在10dB 以内,主机芯片随机抖动需要合理。

    如果对满足眼罩要求有疑虑,重新计时可能更合适。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米勒:

    感谢您的快速响应。

    如果有合适的零件推荐给您,那么性能会很好吗? 我的应用程序需要以下项目:

    1. 10GBE-SR
    2. 集成了 Retimer
    3. 3.3V 电源
    4. 4通道中继器

    谢谢。

    此致

    美麻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,米娅,

    不幸的是,我们的 Retimers 消耗了2.5V 电源。  您可以考虑添加 LDO 或降压模块以达到3.3V 至2.5V 的步进,但我知道这确实增加了成本和复杂性。

    如果2.5V 电源可接受,我建议使用的计时器包括:DS100RT410,DS100DF410,DS110DF410。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米勒

    明白了,谢谢

    此致

    美麻