This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:查询数据输入下拉菜单

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067987/sn65lvds93b-inquire-about-data-input-pullup

部件号:SN65LVDS93B
“线程: SN75LVDS83B”中讨论的其它部件

TI 专家您好,

我们将 SN65LVDS93B 和 SN75LVDS83B 视为 RGB 到 LVDS 转换器 IC。  

SN65LVDS93B 和 SN75LVDS83B 数据表应用原理图(10.2)在数据线路中具有上拉电阻器。  但是,EVM 原理图中没有上拉电阻器。

问题1:您能否告诉我们 为什么 EVM 电路中没有上拉?

问题2: 数据输入线路中是否需要上拉电阻器?

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,道尼,

    我会仔细研究这个问题,并在本周结束前回复你。  

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,道尼,  

    数据表指定数据输入接受1.8V 或3.3V 作为输入电压。 EVM 电路也是如此。

    在数据表的示例示意图中,IOVCC 源显示为1.8V,2.5V 或3.3V。 如果不是1.8V 或3.3V 的可接受输入电压,我怀疑上拉电阻器是否可以容纳电压。  

    我认为,只要数据输入的输入电压正确(1.8V 或3.3V),就不需要拉电。  

    最佳