This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:设备是否支持 SI 参数调整?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069285/tusb8041-does-the-device-support-si-parameter-adjust

部件号:TUSB8041

您好,

我已检查 TUSB8041IRGCR 数据表。

似乎它没有 SI 改进的参数,如预强调,去强调,幅度等的调整。

我不确定我们是否有这种解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    没错,我们没有任何 USB 3.0信号质量的调整。  R1电阻值可以根据 USB 2.0信号质量进行调整。

    此致,

    JMMN