This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:下图显示了 DS80PCI810的应用情况,请解释(EQA、EQB、VODB0、VODB1、VODA0、VODA1)的引脚配置?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068857/ds80pci810-the-following-diagram-shows-the-application-of-ds80pci810-please-explain-the-configuration-of-pins-for-eqa-eqb-vodb0-vodb1-voda0-voda1

部件号:DS80PCI810

下图显示了 DS80PCI810的应用情况,请解释(EQA、EQB、VODB0、VODB1、VODA0、VODA1)的引脚配置?  客户如何 应用这些 PIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这取决于传输介质的特征,如插入和传输功能。  

    我们还可以为您提供 DS80PCI810的 IBIS-AMI 模型,在您开始原理图之前,请先进行信号完整性分析。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 客户需要提供哪些材料来支持提供 IBIS-AMI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户使用信号完整性工具(如 KeySight ADS)进行此类分析。

    此致,纳赛尔