This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:REFCLK 规格检查

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068855/sn65lv1224b-refclk-spec-check

部件号:SN65LV1224B
线程中讨论的其他部件:SN65LV1224DM3730

大家好,团队

客户正在检查 SN65LV1224的 REFCLK。 输入时钟来自 DM3730。 输出规格如下,您能否帮助检查此时钟是否可用作 SN65LV1224的参考

DM3730输出时钟规格:

SN65LV1224B REFCLK 规格要求:

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    时钟信号似乎兼容。 请确保将时钟配置为66 MHz 到10 MHz 之间,远远低于摄像机规格的范围。