This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:布局复习题

Guru**** 2895460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068401/tpd6s300a-layout-review-question

部件号:TPD6S300A

大家好,团队

根据数据表布局示例
USB2.0和 SBU 线路必须尽可能笔直,任何急转弯都必须最小化。  
但我的客户 SBU 线不直,这是否正常?  

D1/D2中的情况也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些路线对我来说很好。   

    它们只需要不同的路由,并且阻抗与所使用的总线接口的规格相匹配。  在某些情况下,SBU 线路可以是高速差动线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    我听说高速信号需要更少的5mil,对吗?

    如何检查阻抗是否与布局匹配?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    对于 CC 线路,

    他们至少使用4个 VIA,您认为这是可以的吗?


    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    阻抗控制通过2种方法完成:1.  您可以使用该工具和2配置 PCB 布局工具以生成90欧姆差分轨迹。  您可以与 PCB 供应商合作,调整电路板结构以形成目标阻抗。

    您所描述的5mil 轨迹可能是 PCB 供应商的规则。  我经常使用6和8密耳,但在一些铜质很厚的高功率板上,我以前必须使用10密耳。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,  
    我明白了。

    对于抄送跟踪方式,我之前提到过,您有什么建议吗?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    CC 迹线可以承载高达600mA 的电流,只要它们的迹线和通过组合不会显示太多的损耗,我就不会对这种布局产生任何问题。

    此致,

    卡盘