This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:USB 驱动器放置的 PCB 布局指南

Guru**** 2892910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068237/tusb212-pcb-layout-guidelines-for-usb-redriver-placement

部件号:TUSB212

需要有关 USB 重计时器选项的帮助。 我的主机说 USB2.0路由长度为10cm。我应该将重计时器 TUSB212放置在哪里? 如果 波形超出可接受的限值,设备是否能够检索波形上丢失的信号? 我需要旅行30厘米。请建议如何以及在何处将我的螺丝刀放在 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    柔性印刷电路板有多长时间?  第二块板上的迹线有多长?  辅助板上的 USB 2.0块是 USB 设备还是 USB 端口?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会将驱动器放在主机侧,靠近柔性印刷电路板连接器。  我建议将驱动程序设置为最低设置以启动。  虽然主机或设备的额定功率可能仅为驱动5-10 cm 的印刷电路板跟踪,但预计在该数量的印刷电路板跟踪之后,它能够驱动5M 电缆,但可能只需要最小的重载。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这意味着我可以将驱动程序放在靠近英特尔主机的主板上。 由于子板中的 BCM 设备侧的驱动强度只有10厘米,如果我将驱动器放置在距离24.5厘米处(Flex +子板跟踪长度),信号不会丢失。  

    此致,

    阿纳巴桑·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安巴拉萨

    我希望 BCM 设备的额定电流为10厘米到 USB 连接器,并从那里驱动5M 的 USB 电缆,以便能够驱动22厘米的电缆。  如果不是这种情况,请将驱动程序放在靠近连接器的子板上。  我不建议将转接器放置在主机或设备旁边,因为此时 TX 信号质量已经非常理想,最好将其放置在连接器附近。

    此致,

    JMMN