This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS315:MIPI CSI 到并行数据(10位)

Guru**** 2909920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068783/sn65lvds315-mipi-csi-to-parallel-data-10bit

部件号:SN65LVDS315

尊敬的团队:  

我想知道哪种解决方案适合客户需求。  

<客户要求>  

输入:MIPI CSI 格式

输出:并行10位像素数据

是否有适合客户应用的解决方案?

如果有1芯片解决方案,2芯片解决方案也可以。请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有用于 MIPI-CSI 1到 RGB 解决方案的设备。

    谢谢

    大卫