This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83-Q1

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068723/sn65dsi83-q1-sn65dsi83-q1

部件号:SN65DSI83-Q1

大家好,

我需要帮助。 我在  将 MIPI-DSI 转换为 LVDS 协议的应用中使用 SN65DSI83-Q1 IC  

我的处理器具有 MIPI DSI ( V2),我已将此桥用于 LVDS 显示应用。 当我尝试在这个 MIPI DSI 频道上发送图像时,我收到了这样的附加图像。

由于此桥对配置没有太多的控制,我不确定可能出现了什么问题。 它看起来像清晰的图像失真,还是与计时/RGB 格式有关的问题?  

下面是我要发送的图像。无论如何,我已经将这幅图像旋转了180度。 当我检查电源/接地/时钟时,这些信号是干净的。

请向我推荐可能出现问题的地方,并对任何解决方案持开放态度。 谢谢!