This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:I2C 电平转换器

Guru**** 2976880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102, TCA9800, TXS0102, TCA9517, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068565/pca9306-i2c-level-translator

部件号:PCA9306
线程中讨论的其他部件: LSF0102, TCA9406, TCA9800, TXS0102, TCA9517, TCA39306

您好,

你好。 我有一位客户对 PCA9306有疑问。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

您能否推荐具有以下功能的 I2C 电平转换器:

零件有库存

1V8 (I2C 从端)

I2C 主端为3V0

在3V0侧启用

当禁用1V8侧和关闭1V8电压时,电流非常低。 3V0时的电流应低于0.1 mA。  

PCA9306是一个好选择吗?

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306/LSF0102仅在 EN 为低电平时才支持一侧断电。

    TCA9800/1/2/3,TCA946/TXS0102或 TCA9517等设备将正常工作。 (阅读数据表了解如何处理上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我同意克塞姆的答复(如往常一样)。

    对于最低电流,我可能会推荐 PCA9306/TCA39306。

    不过,我要补充一点,使用 PCA9306,您应该将其连接到 GPIO,作为 HI-Z 启用,并在您要禁用时将其驱动为低。 我们不想将启用引脚驱动到3V。 如果您没有 GPIO,则可以使用连接至开路放电逆变器的3V 导轨或2 NFET 来制作您自己的逆变器。  

    -鲍比