This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP 83640 PHY 是否在两个点之间以 ns 为单位同步两个设备

Guru**** 2527570 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067303/dp83640-does-the-dp-83640-phy-synchronize-two-devices-in-ns-between-two-poins

部件号:DP83640

你好

   我想用几百 个皮索克的时间同步系统。  DP83640  能满足我吗?

  我需要两 个时钟。  一个是通用时钟。我希望 主时钟和从时钟使用相同的38.4Mhz 时钟。

  另一个是 PPS 时钟。 我 用它来同步从属设备。   时间在我的系统中非常关键。   主从之间的时间差异应该是500微微秒。  

  如果它能满足需求,  请给我建议设计。

 如果83640无法满足我的需求,是否还有其他系统可以满足我的需求?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维戈您好,

    请您将系统的方框图与上面提到的时钟要求共享吗?

    此致,

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vikram

       我的系统需要使用定位标记来收集 定位对象的时间。  时间是我系统中的一个关键因素。  因此 ,我 决定所有定位标记都使用时钟同步生成器提供的通用时钟。  它还应该为定位标记提供 SYCN 时钟。  传输 通道为 UTP 电缆 或光纤。  

    这将考虑电缆长度。  目的是 使锚杆之间的时间差异达到500微微秒。  您是否有任何方案来实现 此目标。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维戈您好,

    此38.5MHz 时钟是否是 PHY 的参考时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vikram

       我希望 PHY 提供38.4时钟并与 锚同步。  我需要的是相同的同步,时钟信号可以通过 PHY 连接传输到所有系统,而时钟抖动和延迟时间变化非常小。   您能给出一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维戈

    没有,我们现在还没有必要的解决方案。