This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:EVM 上的 DP83825I RMII 从模式...

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067230/dp83825i-dp83825i-rmii-slave-mode-on-evm

部件号:DP83825I
《Thread: Test》(线程:测试)中讨论的其它部件 ,DP83825

尊敬的各位先生:

我的客户使用 DP83825I EVM 测试 RMII 从模式,但失败。

他们使用飞线将其主芯片- M550S 连接到 EVM。

下面是 M550S 和 DP83825I (更换 IP101)的原理图。

e2e.ti.com/.../M550S.pdfe2e.ti.com/.../DP83825.pdf 

MCIO/MDCK 似乎没问题,但 TX/RX 无法工作。  

请帮助检查 EVM 上的连接或必要设置是否有任何问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能没有正确设置。 他们是否在825 EVM 上使用825,然后将其连接到其他主板? 可以分享照片吗?  

    当您说 MCIO/MDCK 是否意味着 MDC/MDIO 可支持825? MDC/MDIO 的频率将大大低于 MII 信令的25MHz,因此可能是由飞线造成的。

    此致,

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    连接图片如下所示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不建议为 MII 使用飞线,因为它可能会干扰信号完整性和线路之间的偏移要求。 在进行数据传输时,您是否看到 EVM 上的 MII 线路切换(RX__*)信号?