This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424:TCA6424ARGJR x TCA6424RGJR

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068475/tca6424-tca6424argjr-x-tca6424rgjr

部件号:TCA6424

您好,

我们需要了解 PN TCA6424ARGJR 和 TCA6424RGJR 之间的区别。

TCA6424ARGJR 是一种活动设备,PN TCA6424RGJR 是一种过时的设备。

但它们是否可以互换? 我们需要知道他们是否有相同的规范来使用 TCA6424RGJR 作为我们项目中的备用 PN。


此致,

丹尼尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA6424网页显示:

    TCA6424A 是 TCA6424的增强版,具有与中断和重置相关的性能增强功能。

    “性能增强”表示两个勘误表已修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔

    为了进一步补充克莱门斯所说的话,TCA6424A 仍具有与 TCA6424相同的功能,并且可以从功能角度进行互换,如果您查看数据表,它们的电气参数也是相同的。 客户应该能够使用 A 版本作为替代件号。

    此致,

    埃里克·哈克特