This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3243:最小数据速率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068041/trsf3243-min-data-rate

部件号:TRSF3243

你(们)好

让我就 TRSF3243的数据速率提出一个问题。

数据表(SLLS862A)中的功能有以下说明。

「支持250kbit/s 至1Mbit/s 的操作」

同样,第5页“切换特性”还描述了250千位/秒到1000千位/秒的最小规格。

用户将以~115.2kbps 的数据速率使用 TRSF3243。

问题
・数据速率低于数据表中描述的250kbs (最小),是否可以使用(~115.2kbps)它?

“・,如果有问题,我可以介绍一台设备吗?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怠速总线有直流电压。 信号频率没有下限。

    还有其他仅支持250 kbps 的 RS-232设备;该说明只说 TRSF3243可以替换它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    你好,卡万

    250kbps 只是此处的一个数据点,而不是一个限制。 在较低速度下使用此设备不会出现问题。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱般的埃里克-桑

    感谢您的及时响应。

    我想确认,,,,
    如果设备的最大数据速率由“最大”值表示,则更容易理解。
    为什么用“最小”值来指定它?

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了第5页上的交换特性表条目?

    由于制造变化和温度影响,您将获得实际支持1 Mbps 以上的设备。 即,不同的设备和不同的环境会导致不同的实际最大值。 TI 保证所有这些实际最大值至少为1 Mbps;换句话说,最小的实际最大值至少为1 Mbps;换句话说,最小最大值至少为1 Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    表格格式对该规范的使用效果不是很好,因此这样的参数肯定会令人困惑。 我希望这些人的良好解释有助于澄清这一情况。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯-桑,埃里克-桑

    感谢您的详细解释。
    已理解。
    我确信这是一款可用于设计应用程序的设备。

    此致

    自助餐厅