This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:恢复 TPS25750EVM 固件

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068494/tps25750evm-recover-the-tps25750evm-firmware

部件号:TPS25750EVM
“线程”中讨论的其它部件:TPS25750

您好,

客户想知道是否可以恢复 EVM 固件,请参阅以下详细信息。

当通过 TPS25O配置 的从 i2c 升级固件时,发生一些错误,TPS25750EVM 无法通电。

是否可以使用应用定制工具恢复 TPS25750EVM 固件?

如果不可能,如何恢复固件?

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    我已附加了一个 JSON 文件,您可以使用导入选项将其加载到配置 GUI 中。  此 JSON 文件是 EVM 的默认配置。

    加载此文件后,您可以使用程序 EVM 按钮刷新 EVM。

    e2e.ti.com/.../config0000-_2800_2_2900_.json