This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HDMI 2.1 Swtich

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067910/hd3ss215-hdmi-2-1-swtich

部件号:HD3SS215

大家好,团队

您能否推荐 支持以下功能的 HDMI 2.1交换机?

  • 特点:4K@120Hz,OSD 支持,e-ARC(Rx), VRR,FVA, ALLM,HDR10+,杜比定向,音频提取/插入
  • 可选功能:8K@30/60Hz

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,我们现在没有 HDMI2.1交换机。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你让我知道。

    我们是否在进一步的路线图中有这些内容?

    谢谢,

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    只想再问一个问题。

    我们是否有类似于 IC 以下的 MIPI 到 HDMI2.0转换器? 如果是,你是否介意我请你推荐其中一个?

    e2e.ti.com/.../LT9611UXC_5F00_Product_5F00_Brief.pdf

    谢谢

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay

    我们的未来发展蓝图中确实有一个 HDMI2.1 MUX。

    对于 MIPI 到 HDMI,我们没有 MIPI CSI 到 HDMI 的解决方案。

    对于 MIPI DSI 到 HDMI,您可以使用 DSI86 + DP 到 HDMI 活动协议转换器。 但我们的产品组合中没有有效的协议转换器。  

    谢谢

    大卫