This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:比较:ESD224与 TPD4E02B04

Guru**** 2956240 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD224, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068039/esd224-comparison-esd224-vs-tpd4e02b04

部件号:ESD224
“线程: TPD4E02B04”中讨论的其它部件

你好,团队

我发现 ESD224和 TPD4E02B04都适合这两种设备的设计,主要的区别是什么,以及这两种设备的设计问题是什么?

此外,我注意到 ESD224的数据表中没有 PCIe 支持说明。  数据表描述 ESD224支持高达6Gbps 的通信,我认为它可以与 PCIe3.0配合使用,您能否确认这是否正确?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    主要区别在于,由于内部系列电阻器,ESD224的电容更高,但电压夹持性能更佳(请参阅数据表第8.2节)。 尽管如此,ESD224肯定能够保护 PCIe3.0接口,因为该接口的每条通道传输速率仅为1 Gbps。 在数据表中,应用程序列表并非包括设备可以支持的每个接口。 根据设备的规格,仍可支持未列出的其它接口。  

    此致,

    马特·史密斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

    谢谢! 我的问题几乎就此结束了。

    顺便说一下,ESD 和 TPD 系列(如目标电流,速度, ESD 电压 电平等)之间是否存在一定的差异,还是只是名称?

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    很高兴我能提供帮助! ESD 和 TPD 系列之间没有固有的区别,只是名称和 ESD 系列较新的事实。  

    此致,

    马特