This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:媒体转换

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068021/dp83td510e-evm-media-conversion

部件号:DP83TD510E-EVM

大家好,团队

 

在 DP83TD510E-EVM 用户指南中,“媒体转换器:10BASE-T1L 至10BASE-TX”被称为关键功能之一。

据我了解,媒体转换器从媒体转换为另一媒体。 在 DP83TD510E-EVM 中,它的封装范围为10BASE-T1L 至10BASE-TX。

 

此转换是否包括 IP 地址?

或者,它只是转换物理层吗?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi Hasega,  

    感谢您的查询。

    媒体对话从 SPE 到标准以太网。-  物理层。

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi Hasega,  

     如果您没有其他问题,请单击“已解决”按钮。

    注意:

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Kallikuppa,

    理解,非常感谢您的快速回复。

    此致,

    库鲁米