This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:三电源模式下的断电顺序计时

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067930/dp83867ir-power-down-sequence-timing-in-three-supply-mode

部件号:DP83867IR

您好,

在 DP83867数据表中,它没有指定与断电顺序相关的任何计时。  我认为在断电时需要保持一些电压差。   我们能否分享有关此断电要求的更多详细信息?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Haedt,

    感谢您的查询。

    请参阅第10节 “电源建议”

    在三电源模式下运行时,1.8V VDDA1P8电源必须在2.5V VDDA2P5电源加速后25毫秒内保持稳定。 在三种电源模式下运行时,其他电源不需要排序。

    关闭 DP83867电源时,应在2.5 V 电源之前关闭1.8 V 电源。

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这正是我从数据表中提出的问题。  该数据表仅指出1.8V 应在2.5V 之前关闭,但未指定任何需要维护的正时或电压差。  我的1.8V 导轨具有更大的电容,因此它将在2.5V 电源之前开始下降,但我没有额外的启用功能来等待1.8V 达到零,然后再禁用2.5V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Haedt,

    感谢你的答复。

    (+) DP83867IR:断电顺序-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    您能否捕获图解并分享以进行验证?

    此致,

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我确实看到了 E2E 帖子,并将使用0.43作为指导。  这是为了新设计,我没有用于采集数据的板。  我不确定1.8V 的背后是否有更多细节,并在2.5V 电源之前将其关闭。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason Haedt,

    已注意到并谢谢。

    此致,

    斯里尼瓦萨