This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:使用其他协议

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068247/ts3usb221-using-other-protocols

部件号:TS3USB221

您好,

我叫 Simeon Aleksandrov,是 TI Benelux 的 FAE 实习生。

我很想知道 TS3USB221是否可以与 USB 之外的其他协议一起使用。 根据功能方框图,IC 内部似乎没有任何编码/解码,这意味着组件将充当交换机,只要比特率不超过,使用哪种协议就无关紧要 最大允许速率为480 Mbps。 我是否正确,是否可以将其与其他协议一起使用?

按照这一逻辑,是否可以将 I/O 端口连接到仅 具有10Mbps 比特率的3.3V LVTTL 信号?

此致,

Simeon Aleksandrov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它只是切换信号而没有代码/解码。 3.3 vLVTTL 将起作用。

    此致

    布莱恩