This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:我们是否有全双工汽车级 M-LVDS 收发器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067573/sn65mlvd204b-do-we-have-an-automotive-level-m-lvds-transceiver-with-full-duplex

部件号:SN65MLVD204B

大家好,团队

我们是否有具有全双工功能的汽车级 M-LVDS 收发器? 由于我只找到了 SN65MLVD204B,但它不是汽车设备,所以我们需要 AEC-Q100设备,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有任何符合 Q100标准的 M-LVDS 设备。