This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:3端口 USB 集线器原理图设计回顾

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221E, TUSB2036, TPS2041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067627/tusb2036-design-review-of-schematic-for-3-port-usb-hub

部件号:TUSB2036
“线程”中讨论的其它部件:TS3USB221ETPS2041C

我的目标是为 PCB 项目设计 USB 集线器。

CPU (主机)有一个 USB 端口,可用作主机(用于 USB 设备),但可通过切换 CPU 上的针脚同时用于上载新固件。
为此,我实施了 TS3USB221E,它将自动将 USB 主机切换到 Mirco USB。

在标准模式下,CPU 将充当设备主机。 连接到 CPU 的是通过 USB 的微控制器,该微控制器自连接到印刷电路板后就“永久”连接。 应将另外两个端口路由到连接器以插入设备。

为此,我选择了 TUSB2036 3端口集线器,因为它易于实施,并且具有3个端口。

由于我对 USB 不是很熟悉,所以我想在这里再了解一下我的设计。 请参阅随附的示意图 PDF 文件。

关于我的设计的一些注释:

-两个端口的电流限制均为500mA,我已使用 TPS2041C 进行过电流保护
由于空间小且坚固,我将使用48MHz MEMS 振荡器提供时钟。

我的设计是否实用, 是否会如此工作?
有没有可以改进的地方?

e2e.ti.com/.../0027.USB_5F00_Hub.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    显而易见,TUSB2036是 FS 集线器(12 Mbps),而不是 HS 集线器(480 Mbps)。  这是否适用于您的应用?

    • DP0PUR 上的抽拉应为1.5K。
    • 为确保符合轮毂重置正时,如果没有激活信号推动重置,则应在 UHB_RST 线路上添加一个接地电容器。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    是的,我知道这是 FS。 但是,由于连接的设备通常是 RS232/RS485转换器和类似设备,这是正常的。

    感谢您指出 DP0PUR 和电容器,我添加了这些内容。

    此致,

    乔纳森