This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:HDMI 1.4b 实现(消隐间隔和音频)

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067900/tfp410-hdmi-1-4b-implementation-blanking-interval-and-audio

部件号:TFP410

我正在尝试按照 HDMI 1.4b 规格通过 TFP410实现音频。

在消隐间隔期间,似乎可以传输 CTL[3:1]和 HSYNC,VSYNC,但如果完全同步需要传输这些数据,以便嵌入音频数据,是否有任何方法可以为 D[3:0]提供直接直通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    TFP410可以支持仅视频的 HDMI 信号,即,如果 HDMI 信号具有嵌入式音频,则它将不支持该信号。

    谢谢

    大卫