This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068097/tca9509-tca9509

部件号:TCA9509
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我希望将 TCA9509用于从5V 转换为3V3的 HDMI DDC 电平。 B 侧连接到 HDMI 连接器,A 侧连接到 FPGA。

建议为 VCCB 和 VCCA 使用哪些去耦电容器(如果有)。 如果 VCCB 连接到 HDMI_5V 导轨,那么这里的任何去耦合电容肯定会影响 DDC 限制50pF。

请帮助我了解如何使用 TCA9509通过 HDMI 合规性测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 pF 限制适用于总线线路。 但去耦电容器位于电源轨上。 只需使用标准的100 nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    你好,Jack,

    我不熟悉 HDMI 合规性测试,但 DDC2物理链路基于 I2C,因此此缓冲区应该能很好地满足这里的需求。 通过重新驱动数据并缓冲由本地 PCB 上的其余信号电阻和设备增加的电容,包括此缓冲器将有助于驱动 HDMI 电缆增加的相对较高的线路电容。 如果您担心有任何特定规格或测试,请在此处分享详细信息,我们可以直接解决该问题。

    此致,
    埃里克·肖特