This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:用于 RMII 模式的软件设计指南和 C 软件参考库

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067408/dp83640-software-design-guide-and-c-software-reference-library-for-rmii-mode

部件号:DP83640

大家好,团队

您是否拥有 DP83640 RMII 模式的软件设计指南和 C 软件参考库,我可以从 TI.com 下载的内容仅适用于 MII 模式。

谢谢。

顺尼致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sunny,

    以下是 Linux 驱动程序示例:  

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83640.c

    遗憾的是,我们对此没有任何进一步的文档,客户根据自己的操作系统和应用程序修改驱动程序。

    此致,

    维克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克拉姆,您好!

    明白了,非常感谢您的帮助。

    顺尼致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克拉姆,您好!

    另一个问题是:您是否有用于 DP83640的 Linux 设备树和 uboot 下的 DP83640 phy 代码?

    非常感谢。

    顺尼致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所问的全部是 RMII 模式,thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sunny,

    共享驱动程序是我们唯一可用的驱动程序。 客户通常会对其进行进一步修改以获得所需的功能。