This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:模拟视频传输的最低配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067465/ds90ub954-q1-minimal-configuration-emulating-video-transfering

部件号:DS90UB954-Q1
“线程”中讨论的其它部件:AlpDS90UB953-Q1

大家好,  

我们开始使用 TI953 >> TI954 >> Display  B-LCD40-DSI1进行一些测试

问题是,这是否是模拟视频并发送专利人以进行显示的有效最小配置。 帮助我们知道第一步应该是什么。

已经阅读了许多博客,并尝试使用 ALP 配置寄存器,但传输视频的效果不好。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055182/ds90ub954-q1-registers-to-check-whether-video-is-correctly-received/3917207?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS90UB954-Q1%20video#3917207

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044165/ds90ub954-q1-how-to-generate-raw10-test-pattern-without-alps

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Octavio,

    DS90UB954-Q1是一种 MIPI CSI-2反序列化器,但  B-LCD40-DSI1显示屏使用 MIPI DSI。 这些是不同的标准,不能直接兼容。 TI 内部没有任何反序列化器或桥接器产品可直接将 MIPI CSI-2转换为 MIPI DSI。 该功能通常 由 SoC 或 FPGA 解决方案来完成。  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯西您好,

    我正在寻找一些展览,并找到了一些展览。 但在数据表上没有发现与 MIPI CSI-2协议兼容的内容。

    老实说,根据与 TI954兼容的协议,我感到困惑,大多数常见协议如下图所示。

    您是否可以建议将任何显示部件号与 TI954一起使用

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Octavio,

    MIPI CSI-2是 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1使用的一种协议,通常可在 CMOS 成像仪等摄像机应用中找到。 通常,要将 CMOS 成像器的输出转换为屏幕上可以显示的内容,您需要进行一些颜色空间转换,缩放,并在视频中添加离散计时,以便它与监视器计时规范匹配。 我们没有任何可使用 CSI-2源(如953),然后转换为显示标准(如 HDMI,DVI 等)的解串器设备。这就是为什么我提到您需要在这两者之间执行所有上述视频操作(如 FPGA 或 SoC)的原因  

    此致,

    凯西